结果:找到"FM17522 MFRC522 超低功耗 13.56Mhz 酒店门锁 ",相关内容748条
- 酒店监控网络传输方案
- 传输设备对酒店实时监控的数据进行实时传输。酒店的全方位监控,方便领导及管理人员了解、掌握酒店每一个角落运行情况,发现问题及时解决,提高管理人员和安保人员的工作效率。安全公共点监控传输:了解前台收银区、前台大厅、餐厅、通道走廊、安全通道、电梯以及停车场的情况,利用系统的监控功能,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。酒店传输报警联动功能:利用系统的报警联动功能,在酒店发生报警时,能及时了解报警点现场情况,为处理事件提供准确及时的现场情况。对于酒店重要的位置:比如大门出入口前端采用高清的摄像机用千兆的poe交换机进行传输,保证录像的高清晰。两层采用一台千兆27口POE交换...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店监控 酒店网络 网络传输 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 09:39:00
- 超低功耗MCU如何降低功耗
- 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
- 超低功耗蓝牙5.0—NRF52832-QFAA
- ●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●支持并行多协议●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●400nA@3VOFF关闭模式...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗蓝牙5.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:10:00
- 电子智能锁低功耗方案,SI522A低功耗读卡芯片方案性价比太高了吧!
- 广州建博会刚刚结束,在门锁展厅中,各大门锁品牌大放异彩,而其中的主流,低功耗!这一特点已经成为行业的亮点,并持续创新着。作为低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522A和SI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,低功耗模式下,读卡距离可达5cm。作为市场新贵,SI522A和SI523在老版本SI522的基础上,针对市场低功耗模式下极其不稳定的痛点,凭借着稳定的低功耗模式,和当前最低的功耗(4.5μA),同时软硬件直接兼容MFRC522FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。Si522A/SI523内部集成低功耗自动寻卡...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁低功耗 低功耗读卡 FM17522替换 电子锁低功耗 RC522 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-07-17 18:06:00
- RC522替换方案!水表刷卡13.56Mhz高频低功耗读写芯片SI522
- 在高频13.56Mhz领域中,RC522打开了中国市场,在刷卡水表、刷卡水控机领域中,RC522一直都是牢固的掌控者,但其居高不下的价格让厂家有不少的苦恼。。因为成本太高,所以颠覆者来了,中科微13.56Mhz读写芯片SI522,在性能、价格上均完美超越了RC522,SI522与RC522是PIN对PIN软硬件直接兼容,同时兼备低功耗自动寻卡、定时唤醒、防死机模组等功能,在刷卡水表、刷卡水控机领域得到广泛应用介绍一下SI522:1.软硬件PIN对PIN完美兼容RC522、FM17520、FM17522、MS520、NZ3801、CV520等2.替换RC522,相比接收功耗下降10mA,仅为1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RC522替换 FM17522替换 13.56M 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:47:00
- 廉租房智能门锁系统方案--国家安全管理政策风口
- 开锁端通常使用的两种方案:1.单频卡:采用13.56MHz频率的RF芯片,用于短距离的识别,其优势是便携、成本低。2.采用13.56MHz+2.4G的芯片,组合成一个既能短距离连接,也能较远距离识别的小型系统。门锁端门锁里面有13.56MHz+2.4G芯片,13.56MHz芯片负责低功耗识别门锁卡,2.4G芯片可连接楼道中继网关传输数据,中继网关可通过4G网络上传到后台数据分析,可以实现监控租客的出入情况,又保护了租客的隐私。系统工作原理廉租房小区门口部署RFID阅读器,当住户携带双频卡进入小区时,2.4G阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁 流动人员管理 13.56M低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 10:27:00
- 13.56Mhz高频低功耗读写芯片SI522完美替换RC522和FM17522、CV520
- 众所周知,在高频13.56Mhz领域中,恩智浦用旗舰型产品RC522打开了中国市场,在读写卡方面,通过锁类领域完美打开了市场,同时也切符了中国爆发式增长的刷卡锁市场,恩智浦可谓是国内刷卡领域的开拓者;要说恩智浦是开拓者,那复旦微则是占领者,复旦微的FM17XXX系列直接替换RC522,并利用其国产优势,通过价格打败了NXP(恩智浦)。而在开拓者、占领者之后,我要说的是,颠覆者来了,中科微13.56Mhz读写芯片SI522,在性能、价格上均完美超越了两位前辈,以业界最低功耗4.5μa亮相,同时兼备价格优势的SI522,与前辈RC522、FM17522系列、CV520等均是PIN对PIN软硬件直...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RC522替换 高频低功耗 13.56Mhz低功耗 高频读写器 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 15:21:00
- 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
- 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
- (酒店门锁、桑拿锁)非接触式读卡器13.56Mhz芯片SI522资料
- (13.56Mhz芯片)SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522,PIN对PIN完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FM17522 MFRC522 超低功耗 13.56Mhz 酒店门锁 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-08 12:26:00
- 关于SI522(13.56MHZ)非接触式读卡器介绍资料
- 目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然13.56Mhz芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了13.56Mhz芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还PIN对PIN完全兼容MFRC522和FM17522,软硬件支持,功耗更是比RC522低10毫安。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“好”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。Si...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能锁 13.56Mhz MFRC522 FM17522 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-03-29 13:50:00
返回